Kann ein Strahlaufweiter auch umgekehrt eingesetzt werden?
Strahlaufweiter können umgekehrt genutzt werden, um den Laserstrahldurchmesser zu verringern, dabei wird jedoch die Divergenz erhöht. Mehr Infos bei EO!
MercuryTL® telezentrische Objektive mit Flüssiglinse
Description: Die TECHSPEC® MercuryTL® telezentrischen Objektive mit Flüssiglinse kombinieren ein telezentrisches Objektiv mit der Flexibilität einer Flüssiglinse.
Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie
Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie von Edmund Optics bieten sowohl hohe Auflösung als auch schnellen elektronischen Fokus.
Telezentrische Objektive können bei kleinen Vergrößerungen extrem groß und schwer werden, da hier große Frontlinsen benötigt werden. Mehr Infos bei EO!
Bei einem Objektiv ist die Blende eine der wichtigsten Einstellungen, da sie gleich auf mehrere Parameter Einfluss hat. Jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!
Polarisationsfilter und Polarisation - die Grundlagen
Polarisation und Polarisationsfilter erklärt ⇒ Polarisations-Typen ✓ Beeinflussen der Polarisation ✓ Anwendungen in der Bildverarbeitung ⇒ mehr erfahren!